Operator Library: Hardware Platform
DFLed オペレーターは、データ転送プロトコルにおけるフロントスロットのQSFP28ファイバーポートLED制御を表します。DFLedオペレーターは、AppletPropertiesオペレーター内のFiberProtocol0およびFiberProtocol1パラメータがDataForwardingに設定されている場合に限り、データ転送(DF)アプリケーションで使用できます。
このLEDは2色対応で、緑と赤のLEDを個別に制御できます(つまり、OFF、緑、赤、オレンジ(赤+緑ON)の4つの光学状態を表現できます)。設計時の使用を簡素化するため、赤と緑のLEDは2つの異なるオペレーターによって個別に制御できます。
QSFP28[0]ポートは4つの緑色LEDと4つの赤色LEDをサポートします。つまり、各ファイバーレーンは両方の色で専用のLEDを所有しています。QSFP28[1]ポートには、4つのすべてのファイバーレーンで共通のLEDが1つだけあります(つまり、1つの緑色LEDと1つの赤色LED)。
| Available for Hardware Platform |
|---|
| imaFlex 2 Dual 100 |
リソース
このオペレーターは、FiberConnectionパラメータの設定をダイアログに読み取り専用パラメータとして反映させます。ダイアログをメニューから開くと、FPGAデバイスリソースを確認できます。デバイスリソースは読み取り専用です。
リソースは以下のいずれかのタイプです。
-
ポート[0] DF緑色LEDレーン(インデックス0~3)
-
ポート[0] DF赤色LEDレーン(インデックス0~3)
-
ポート[1] DF緑色LED(インデックス0~0)
-
ポート[1] DF赤色LED(インデックス0~0)
各リソースは単一のオペレーター専用です。そのため、2つのオペレーターが同じポートおよびレーンのマッピングを持つことはできません。そのような場合、デザインルールチェック(DRC)によってエラーメッセージが提供されます。
| Link Parameter | Input Link I |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| FiberConnection | |
|---|---|
| タイプ | 静的書き込みパラメータ |
| Default | port_0_lane_0_green |
| 範囲 | {port_0_lane_0_green, port_0_lane_1_green, port_0_lane_2_green, port_0_lane_3_green, port_0_lane_0_red, port_0_lane_1_red, port_0_lane_2_red, port_0_lane_3_red, port_1_green, port_1_red} |
|
FiberConnectionパラメータは、対応するLEDがどのQSFP28ファイバーポートおよびレーンを参照するかを、LEDの色(緑または赤)も含めて定義します。 選択したQSFP28ポートは、そのポートのAppletPropertiesオペレーター内のFiberProtocolパラメータがDataForwardingに設定されており、CoFに設定されていない場合にのみ使用できます。 FiberProtocolがCoFに設定されているときにDFLedオペレーターがそのファイバーポートへのマッピングを試行すると、デザインルールチェック(DRC)によって適切なエラーメッセージが生成されます。この場合、FiberConnectionパラメータは競合状態としてマークされ(赤色)、そこにカーソルを合わせると競合を説明するクイックチップヘルプメッセージが表示されます。 同じレーンおよび同じ色の同じハードウェアQSFP28ポートを使用できるDFLedオペレーターは1つだけです。複数のオペレーター間のマッピングは、デザイン全体で一意である必要があります。 |
|



前へ